Other Parts Discussed in Thread: LMR62014
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR62014 您好!
现在、我将此 LMR62014用于我的新设计。 我的原型设计有问题。 我想将12V 升压到16V、但不支持16V 输出。 输出电流通常为200mA。 您是否有任何建议或参考设计、或者它不能用于12V 至16V 升压设计。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Zuoyuan、
根据您的工作条件、我使用 TI Wwebench 根据负载瞬态进行仿真、我可以说它是稳定的。
您可以 通过 Webench 仿真电源电路