This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:[紧急]TPS40210计算表

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726579/tps40210-urgently-tps40210-calculation-sheet

器件型号:TPS40210

尊敬的 TI 员工:

有人可以向我分享 TPS40210计算表(Excel 或 Mathcad)吗?  

目前、我使用该器件进行前照灯预升压设计。 我需要计算闭环参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您的应用中的输入电压、输出电压和 IO 是什么。 这是纯粹的升压应用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    感谢您的回复。
    我已经选择了解决方案、现在我需要设计闭环参数。
    因此、无论在 Excel 还是 Mathcad 中、我都需要 TPS40210的计算表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    该部分的专家将在周末向您回复。

    顺便说一下、您使用的拓扑是什么? 升压 、反激或 Sepic?  不同 的拓扑具有不同的计算表。 您的明确答案将有助于快速解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    升压
    输入为9V~16V、输出为60V/1A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    您能否将问题转交给 TI 专家? 谢谢。