This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3907:推荐原理图

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726290/lp3907-schematic-recommend

器件型号:LP3907

您好!

我可以将 LP3907上的 unuesd 引脚保持悬空吗? 或者、您对未使用的 PIN 有更好的建议吗?  我是否需要上拉以将其接地?

注:X 表示未使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    如果未使用 LDO1和 LDO2、请将 ENLDO1、ENLDO2和 EN_T 连接到 GND 而不是 VCC。 只要这些使能引脚连接到 GND、LDO1和 LDO2的输出就可以保持悬空。

    对于 i2c、使用上拉电阻器将其绑定到 VCC 可能是有益的、以防噪声耦合到这些引脚。

    此致、
    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、

    感谢您的快速响应。

    另一个问题:如果我不需要使用 Buck2、能否只将 EN_SW2连接到 GND、并使 V-Buck2和 V-FB2保持悬空状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    是的、这是可以的。 您也可以将 FB2连接到 GND。

    由于 EN_T 可以启用所有稳压器、因此如果任何稳压器缺少外部组件、则应将其连接到 GND。

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    感谢您提供相关信息。
    我是否可以使用下拉电阻器将 I2C 连接到 GND?