This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:有关电压百分比 DOD 的帮助

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34110, EV2400, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727071/bq34110-help-on-voltage-dod

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400GPCCEDV

我使用的是7.2V、2400mAh 锂离子电池、并使用 BQ34110作为电量监测计。  我能够使用 EV2400和 BQStudio V1.3.86成功校准电流和电压。  但是、我不确定如何设置电量监测计屏幕中的"Voltage x% DOD"或其他参数。  如果我保留"Voltage x% DOD"的默认值、请参阅"已连接"、它似乎可以在低至30%的范围内正常工作;但在30%的范围内、电池已电量耗尽、低于5.5V。  我尝试更改这些值、但它们似乎对我不起作用。  我还尝试以"室温高速率"手动运行 GPC 周期、但工具似乎在放电周期的几个小时后挂起、因此我不是要做的。  非常感谢您的帮助。

e2e.ti.com/.../BQStudio-Gas-Gauging.docx

谢谢、

维希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vichet:

    0% DOD 将是充满电时的电压。 100% DOD 将是0充电时的电压。 这些值是一些用于确定 SOC 的 CEDV 参数、但我们还没有达到这个阶段。

    需要记录6个日志(将您的设备用作记录器或其他工具、如 Arbin)。 这些日志将提交给 GPCCEDV。 确定 SOC 所需的这些监测值将由 GPCCEDV 工具返回、该工具位于 :http://www.ti.com/tool/gpccedv

    您需要将6个日志上传到该工具、以确定器件的正确 CEDV 值。

    有关此工具的详细说明、请访问 :www.ti.com/.../sluub45

    此致、
    Bryan Kahler