This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27611:EPC 的 UCC27611参考设计

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726755/ucc27611-ucc27611-from-epc-reference-design

器件型号:UCC27611

你(们)好

我从 EPC 站点获得了以下原理图。

https://epc-co.com/epc/Portals/0/epc/documents/schematics/EPC9126_Schematic.pdf

在此原理图中、UCC27611的 VDD 和 VREF 似乎短路。

最初、我认为 VDD 和 Vref 之间的短路不能用于 UCC27611。

(我认为原理图可能是错误的)

请告诉我们您的观点吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、nana、

    很高兴听到您的声音!
    EPC9126具有输入 V7in、它通过 TP1上的 U1 5V LDO。 该5V 电压同时为电路板上的驱动器和逻辑电路供电。
    UCC27611具有一个通过 VDD 引脚的内部 LDO、该 LDO 接受4-18V 电压并在 VREF 上输出干净的5V 电压以馈入输出。 逻辑偏置需要 VDD、驱动偏置需要 VREF。 如果 VREF 和 VDD 引脚连接在一起、则 LDO 将失效、电源电压规格为 VREF 6V 绝对最大值 这有道理吗? EPC 是否有任何意见?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Jeff

    感谢你的答复。
    我想确认此用例是否包含问题。

    我知道在 EPC9126设计中 UCC27611的用例没有问题。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您有任何其他 Qs 或需要使用611加速栅极驱动系统的帮助、请告诉我。