This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:如何学习?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726787/bq33100-how-to-learning

器件型号:BQ33100

您好,

我是否可以询问如何学习 bq33100? 您是否有详细步骤?

例如,在学习 何时输入0x0021、何时输入0x0025以及接下来该怎么办...之前

您能给我详细的步骤吗?

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Laker%20Lian:

    学习过程是一个由 bq33100完全控制的多步过程、将执行以下序列来学习电容和 ESR:

    1.充电至 V LEARN 最大值
    使用恒流负载放电至当前充电电压的最小电压、并在内部记录电压和时间
    3.充电至 V LEARN 最大值
    使用恒流负载放电并在内部记录电流和时间
    5.根据记录的电压和电流计算电容和 ESR
    6.确定新的充电电压(请参阅数据表的第8.3.1.1节)

    对于 MAC 命令:

    0x24将设计电容中的值复制到电容和初始电容中。 此外、它还将设计 ESR 中的值复制到 ESR 和初始 ESR。

    0x23测量电容和 ESR、仅更改电容和 ESR 中的值。 它不影响初始值。

    0x25测量电容和 ESR、并将电容、ESR、Init 1st 电容和初始 ESR 更改为测量值。

    0x21到 MAC 0x00是密封电池组之前发送的最后一条命令、将启用寿命和性能故障功能。

    此致、
    Bryan Kahler