This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:电流要求

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727003/tps54200-current-requirement

器件型号:TPS54200

大家好、

我在 模拟调光模式下使用 TPS54200 LED 驱动器。

我对 PWM 信号的输入电流要求有疑问。请告诉我 PWM 引脚的最小输入电流要求。 我计划在  处理器和 TPS54200之间使用缓冲器 SN741VC2T45。 缓冲器的最大电流限制为24mA。  

谢谢

Ghursewak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gurse、
    PWM 输入引脚是高输入阻抗输入引脚。 内部下拉电阻器约为800kOhm、无需担心电流要求。 使用缓冲器是可以的。
    肖恩