This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:LiFePO4和3.0V 过放电检测(UVP)

Guru**** 2496645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726700/bq2970-lifepo4-and-3-0v-over-discharge-detection-uvp

器件型号:BQ2970

你(们)好

我希望为单节 LiFePo4电池构建保护电路。  

想知道 BQ29700是否有 LiFePo4电池问题? 数据表未提及 LiFePo4。 我知道  BQ29700的过充电检测(OVP)为 4.275V、LiFePo4的过充电检测(OVP)有点高、但我使用3.6V 充电器构建 BQ29700、因此应该可以。 但我的主要关注点是过放电检测(UVP) 2.8V。  

我希望应用具有3.0V UVP。 我正在构建手持式仪表。 客户可以使用一次、将其放在货架上几个月、我希望有更高的截止频率、以便电池仍有一些电量可供自放电。 不利用整个电池容量是可以的。

BQ29700有3.0V UVP 替代产品吗?

如果2.8V UVP 是我可以获得的最高电压、那么我将使用2.8V 电压。 或者你们能给我一个关于实施3.0V UVP 保护电路的建议吗?

谢谢

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harry、
    正如您正确提到的、2.8V 是我们提供的最大 UVP。 您可以使用具有可编程 UVP 设置的监测计、如 bq27742或 bq27750

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提出的可编程建议。 但我想我会坚持使用2.8V、因为它很简单。