This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:铅酸电池基准

Guru**** 2928100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726553/bq76pl455a-q1-lead-acid-battery-reference

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好!

您是否有铅酸电池(12V、6-8节电池) 参考设计?

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    理想情况下、bq76PL455适用于具有电池平衡功能的锂离子电池。 除了 VSTACK 电压为12V 最小值并且不使用电池平衡、我建议将其用作监控器。 TI 没有铅酸电池监控器参考。