This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:查询"设计容量"、"设计电压"和"设计能耗"的最大值

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725661/bq27742-g1-query-about-maximum-values-of-design-capacity-design-voltage-and-design-energy

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1

我有3个与标题中提到的参数相关的问题:


设计电压的最大值为5000mV、设计容量的最大值为14500mAh。 根据该最大值、设计能量= 5.0V * 14500mAh = 72500 mWh。 为什么设计能耗的最大值不是72500 mWh? (在数据表中、设计能量的最大值为32767 mWh)


2、电池组配置为1s4p、电池容量为2600mAh、因此电池组配置为10400mAh。 如果设计电压为3.6V、则设计能量为37440mAh。 但是、如果我尝试设置此值、我无法n´t、因为最大值为32767 mWh。 当实际电流能量为37440 mWh 时、设置32767 mWh 会产生什么后果?

我有其他电池组配置、1s6p。 实际设计能设置相同的问题、但在本例中、设计容量为15600mAh、BQ27742-G1的最大值为14500mAh。 那么、有一种方法可以设置实际容量?如果 没有、如果我无法设置实际容量、会出现什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为这是寄存器可以包含的最大值、而算法不会出现数学溢出问题。 如果您需要测量高容量电池组、请使用以下应用手册:

    请按照上面应用手册中的说明进行操作。

    请参阅应用手册。  阅读应用手册后、如果您有疑问、请告诉我。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、感谢您的回答、Onyx。

    我阅读了应用手册、但有一些问题:

    我了解到可以缩放电容和能量、应用手册适用于 bq34z100-G1、并阅读其手册、其中包含缩放模式和参数设计能量标度。  

    BQ27742-G1没有缩放模式。 在 BQ27742-G1中、我找到了参数设计能级以调节能耗、因此在 BQ27742-G1中、我可以仅调节能级、也可以使用参数设计能级来调节容量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    在本例中、您只需通过缩放电流相关参数来欺骗监测计。 仅仅设置 设计能耗标度就不会实现它。 请参阅随附的单页概述。

    e2e.ti.com/.../8233.how-to-guage-high-capacity-packs.pdf

    谢谢

    Onyx