This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22EVM-784:内部 LDO 输出问题。

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22EVM-784

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724669/tps548d22evm-784-intern-ldo-output-problem

器件型号:TPS548D22EVM-784

大家好、

当我测试 TPS548D22EVM-784时、我发现在达到2.93V 之前发生了 BP 引脚中所示的电压过冲。总的来说、LDO 没有这个问题。  请解释发生此电压过冲的原因。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥林

    假期结束后、我们会有人来看看这个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olin、

    我相信这是因为您的 VIN 电源。  VIN 和 VDD 通过1欧姆电阻连接到 EVM。  请尝试使用其他电源吗?  我附上了一张 LDO 输出图片、其中包含不同 的电源 供您参考。

    谢谢、

    Amnat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复! 我已经更改了两个电压源、或者存在这样的电压过冲、但此时我也认为这是电压源的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amnat:

    为了观察输入电压源对 LDO 输出的影响、我还检测到输入电压和 BP 引脚、发现输入电压源上没有电压过冲。 在图中、通道1是 LDO 输出、BP 引脚、通道2是输入电压、我认为可以消除输入电压源的影响。 您是否认为还有其他因素会影响它? 或者这种方法是错误的吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olin、
    从我在这里发布的前一张图片中可以看到、一个电压源的斜升速度比另一个电压源快得多。 您是否尝试过其他电压源、它们的斜升速度比产生 BP 尖峰的电压源快? 您对该尖峰的担忧是什么、因为它仍在 BP 阈值范围内?
    谢谢你。
    Amnat