请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R1 您好!
我使用 BQ40Z50-R1和 ANR26650-M1B (ChemID 465)对4S3P 电池进行了学习周期。 根据 SLUA777、在 BMS 校准后(文档中缺少提示)、我按照文档中的说明进行了操作。
从对电池放电开始、上述两种方法对我来说都无法正常工作(请参阅4.2.1)。 每个标志都发生在描述中,但 UpdateStatus 从未更新到更高的级别(例如05、06或0e)。 即使出现 REST 标记。
1) 1)每个周期的变化量为~7500mAh、但 BQ FullChargeCapacity 仅为7047mAh。 这怎么可能发生?
2) 2)为什么 Cell Qmax 远高于7500mAh?
器件名称= bq40z50R1
固件版本= V1_06_BLD0036
请参见附加的日志文件和配置。
感谢您的提示/解释
Simon