This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:FLAG VOL 与 Vcc - LM3880

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727005/lm3880-flag-vol-vs-vcc---lm3880

器件型号:LM3880

我计划使用 LM3880MFE-1AA/NOPB。 参考数据表、图10、Flag Vol vs Vcc、我的理解是当  VCC 为0.9V 及以上时、Flag Vol 被控制在小于0.1伏的电压下。  我的产品将在-40°C 至+85°C 的温度范围内运行。 我是否应该 考虑数据表中-40C 至+85C 整个温度范围内的同一幅图(图10)。

谢谢你- Babu

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它的门槛遵循相同的趋势、跨度范围为-40至125度。
    此致
    Yihe