This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:STAT_DIS 位不会禁用状态引脚

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726462/bq25892-stat_dis-bit-does-not-disable-status-pin

器件型号:BQ25892

尊敬的 E2E 团队:

我正在使用 BQ25892电池充电器开发产品、我发现设置 REG07中的 STAT_DIS 位不会禁用状态 LED 闪烁。 这是 TI 的监督吗? 我将寄存器0x07读取为0x9D (根据数据表的默认值)、然后将寄存器0x07写入0xCD (设置状态禁用位并禁用看门狗)、但状态 LED 仍然闪烁。 我是否误解了该位的功能? 是否存在禁用 PG 引脚的等效方法?

谢谢、此致、

Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 STAT 引脚闪烁时、STAT_DIS=1不会禁用 STAT 引脚、但当 STAT 引脚为低电平或高电平时、STAT_DIS=1会禁用 STAT 引脚。 谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    这不是我希望得到的答案、但足够公平。

    最棒的

    Craig