This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121:写入一个值、但读取另一个值。

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726013/bq25121-writing-a-value-but-reading-a-different-one

器件型号:BQ25121

我想得到3.3V 的 LDO 电压。

我正在写入寄存器0x07h、 负载开关和 LDO 控制寄存器的值:0xE4

但当我读取它时,我得到值:0xFC

当我在 Bq Battery Management Studio 中查看时,0xFC 写入“负载开关”? 这意味着什么? 为什么我不能准确地阅读我所写的内容?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DIMA、

    这样做时是否存在 VIN? 如果不是、/CD 引脚是否为高电平? 此外、确保其他寄存器写入和读取可以进行检查。

    在 LS/LDO 上、确保看门狗不会在50秒内覆盖这些值。 您的代码0xE4正确。 您必须切换启用/禁用位以更新电压。

    谢谢、
    gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查设备后:
    存在 VIN、器件连接到外部电源、BQ_POWER_Good 引脚为低电平。
    CD 引脚为低电平。
    所有其它寄存器被读取、并且它们保持被写入的正确值。
    我写入 LDO 寄存器并立即读取(器件启动时),50秒不会在写入和读取之间传递。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试写入0x64、他们写入0xe4 (关于切换使能位)、这没有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DIMA、

    VINLS 连接到什么位置? PMID? 0xE4是否是您遇到问题的唯一设置? 如果您写入另一个 LDO 电压会怎么样? LSCTRL 是否保持悬空(内部下拉)