This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:无负载输出纹波问题

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM5022, TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726917/lm3478-load-free-output-ripple-issue

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM5022TPS43060

您好!

当 LM3478无负载时、它进入跳频模式、如果输出电压超过 OVP 阈值、输出将被禁用、这会导致输出电压下降、直到达到迟滞底部电压。 将生成2票表决的电压纹波。 是否有办法避免这种情况? 如果没有、我可以使用 LM5022来缓解吗? 如果 LM5022不会修复、是否有其他 IC 可以工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user5112180、

    感谢您考虑使用我们的器件。 您所讨论的是非同步升压中的最小占空比问题。 在空载或极轻负载时、PWM 控制器只能具有空载或特定的最小占空比(请参阅数据表第5页的 Tmin (on)行)。 LM5022的行为是相同的。 有三种方法可以解决或减少此问题。

    (1)增加输出电容;
    (2)添加一些虚拟负载或使用略高于您的输出电压设置的齐纳二极管;
    (3)更改为同步升压控制器、如 TPS43060或 LM25122。 在强制 PWM (或 CCM)模式下、两个控制器都可以帮助您消除此类问题。

    谢谢、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI