This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691-Q1:原理图审阅请求

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726779/tps92691-q1-schematic-review-request

器件型号:TPS92691-Q1

大家好、

我的客户在新项目中使用 TPS92691-Q1。 您可以帮助查看原理图吗? (输入电压:48V、 输出电压: 36V)

客户尤其有一些问题:

  • 选择 CSS 和 CCOMP 电容器(C10和 C14)
  • Q2、Q4和 Q5的选择

我将  通过电子邮件将原理图发送给 Irwin Nederbragt。

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    由于这涉及客户原理图、我们应将此内容脱机并直接向我发送电子邮件 、以解答您的问题。  

    谢谢 Tuan