主题中讨论的其他器件: TPA3116D2、
您好!
最近、我使用 LMG5200芯片构建 D 类放大器、但当我选择不同的 PWM 输入芯片时、我会产生不同的效果。
解决方案1:将 TPA3116D2芯片用作 PWM 调制器
这种方案可以更好地实现 D 类功率放大器的功能、即 D 类功率放大器输出的波形(负载为4欧姆).
但是、我们认为 TPA3116D2芯片本身是 D 类功率放大器。 将这个芯片用作 PWM 调制器不是很合适、所以我们换了一个 PWM 芯片。
解决方案2:使用 LTC6992作为 PWM 调制器
该芯片可以实现 PWM 调制。 在实验中、我们还确认了该芯片可以实现 PWM 调制。 但是、如果将此芯片用作 PWM 调制器、D 类功率放大器的输出信号将会恶化、功率放大器的功率将无法满足要求。
下面是我们将 LTC6992芯片放入电路后的波形图。
选项1: 我们使用1kHz 正弦信号来增加信号振幅测试输出信号
输入100mV 信号时、得到的波形为:
以上是 LTC6992输出波形图、LMG5200输入波形图、LMG5200输出波形图和滤波输出波形图。
测试完成后、在1kHz 的情况下、D 类放大器的功率可达到20W (4欧姆).
选项2: 我们使用4kHz 正弦信号来增加信号振幅测试输出信号
测试完成后、当输入信号超过150mV 时、输出信号会发生变化、功率要求无法满足。当输入信号小于150mV 时、波形的每个部分都与1kHz 图片类似。当输入信号为1kHz 时、 输入信号振幅达到350mV 后、输出波形失真。
我们可以清楚地看到波形失真、但当我选择 TPA3116D2芯片时、频率在频率达到4kHz 时不会出现。 选择 LTC6992芯片后、功耗将随频率的增加而降低、只能输入小信号以获得更好的输出波形。
结论:
我们不知道为什么两个 PWM 调制器之间存在如此大的差异。 LMG5200的 PWM 输入有哪些要求? 如何解决此问题。 如果您看到、请回复我。 谢谢。