This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24700:6V、80A 解决方案

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24771, CSD16415Q5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726328/tps24700-6v-80a-solution

器件型号:TPS24700
主题中讨论的其他器件:TPS24771CSD16415Q5

大家好、

您是否推荐了总体解决方案、或者我们是否提供了6V、80A 的参考设计?

控制器和 MOSFET 的总尺寸需要尽可能小。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoe、

    什么是终端应用? 6V 总线来自哪里?

    我建议选择 TPS24771以受益于 FET SOA 保护和可编程响应时间、从而实现快速跳闸。 如有任何问题、请查看并告知我。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回复。

    您能否帮助提供具有 TPS24771的 TI MOSFET 器件?

    并且总尺寸需要尽可能小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoe、

    从 CSD16415Q5 FET 开始、请使用 www.ti.com/.../toolssoftware 上提供的设计计算器

    此致、
    Rakesh