This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079:通过 USB 为单节 LiFePo4电池充电

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24079, BQ25071, BQ25070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725749/bq24079-single-lifepo4-cell-charging-from-usb

器件型号:BQ24079
主题中讨论的其他器件: BQ25071BQ25070

我正在设计 USB 的单节 LiFePo4电池充电器。  

从数据表中可以看出 、BQ24079的 VBAT 目标电压为4.1V。 想知道是否有人可以告诉我 LiFePo4是否可以处理该电压? 大多数 LiFePo4数据表中的最大电压为3.6。

此外、借助动态电源管理(DPM)功能、这是否意味着我不需要单独的 USB 检测电路?

我也看过 BQ25071、但它根本没有提到 DPM、这就是我希望 BQ24079能够成功的原因。

谢谢

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

     LiFePo4的最大充电电压通常为3.6V、因此无法使用 BQ24079。 DPM 功能用于防止输入电压因重负载而崩溃。 您可以 在此处阅读有关该功能的更多信息。 此功能未检测到 USB。 所需的充电电流水平是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找一款单节 LiFePo4充电器、它通过 PC 上的通用 USB 端口进行充电。 USB 应始终为5V、但电流变化很大。

     在枚举我的 MCU 之前、一些 USB 端口在开始时仅提供100mA 电流。 如果充电器的电流超过100mA、则 USB 端口电压将崩溃、并且由于系统认为它短路、USB 端口可能锁定。 (我是通过谷歌获得的、如果不正确、请告诉我。)

     枚举后、USB 将提供500mA 或900mA、具体取决于 USB 端口的类型。 还有特殊的 USB 充电器、可提供1.5A 或2A 电流。

    "VINDPM 通过降低电流而不是电压来防止适配器崩溃。 这允许充电继续、尽管速度较慢。"

    您提到的 DPM 文档中的一个引用、这就是为什么我希望将 BQ24079用于100mA 电源情况的原因。 我可以将绝对最大充电电流设置为450mA、因此我不必考虑其他类型的充电器。

    由于 USB 端口的可变电流性质、我真的很喜欢大家所采用的 VIN-DPM 功能。

    您能否为 我的设计推荐具有 VIN-DPM 功能的 LiFePo4充电器?

    谢谢

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请看一下 BQ25070。