主题中讨论的其他器件: BQ25071、 BQ25070
我正在设计 USB 的单节 LiFePo4电池充电器。
从数据表中可以看出 、BQ24079的 VBAT 目标电压为4.1V。 想知道是否有人可以告诉我 LiFePo4是否可以处理该电压? 大多数 LiFePo4数据表中的最大电压为3.6。
此外、借助动态电源管理(DPM)功能、这是否意味着我不需要单独的 USB 检测电路?
我也看过 BQ25071、但它根本没有提到 DPM、这就是我希望 BQ24079能够成功的原因。
谢谢
哈里