This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:BQ25700A 能否支持8A 输出电流?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726497/bq25700a-can-the-bq25700a-support-8a-output-current

器件型号:BQ25700A

你(们)好

我已经检查了 E2E 上有关此问题的信息、答案是肯定的。

我的问题是如何设计电路? ACP 和 ACN 之间的电阻是否需要更改为5m Ω?

是否需要注意其他设计?

谢谢

BR

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、

    您是指系统输出电流还是 USB OTG 输出电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Eric

    我是说系统输出电流。

    Bruce
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    您的电池单元编号是多少? 是2节、3节还是4节?  

    通常、BQ25700A 至少可以支持100W 输入电源、因此您可以在之后计算系统功率规格。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    只需添加 Paul 和 Eric 的评论、如果您可以提供有关输入功率能力(即电压、电流限制)以及您将使用的电池(2S、3S、电压额定值)的详细信息、那么我们可以进一步讨论如何提高充电电流能力。

    通常、该方法涉及降低 SRN/SRP 感应电阻。 这种方法会增加充电电流。 就系统电流而言、至少有8m Ω 可用作 ACN/ACP 感应电阻器。 同样、您的输入能力和输出要求(电池和系统)将决定您可以实现的系统电流大小。

    另请注意、在 VBAT > VSYS (最小值)的情况下、电池除了输入源之外、还会对系统电流进行补充。

    此致、

    Joel H