This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:数据表额定值

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ78350, BQ34110, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726463/bq40z80-datasheet-ratings

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQ34110BQ34Z100

我的客户正在查看 BQ40Z80数据表和 TRM、以了解他们是否可以将其用于下一代电池设计。 这是一种大功率7S 设计。

在数据表中、它指出 SRP 和 SRN 的绝对最大额定值为+/- 0.3V、建议运行条件为+/- 0.2V、但库仑计数器输入范围的额定值仅为+/- 0.1V。 此外、VOCD 的额定电压为0.1V、而 VSCC、VSCD1和 VSCD2的额定电压为0.2V。 这些误差是否在数据表中? 这些参数的输入使用 SRP 和 SRN。

此外、他们还应该考虑其他器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bryan、

    我将检查它们并返回给您。 我们确实有用于基于阻抗跟踪的监测的 bq34z100、还有 bq34110和 bq78350。 但是、bq40z80目前是我们在该领域提供的最新产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bryan、

    我在这里与我们的系统工程师进行了交谈。 数据值是合理的。 这是因为、为了实现准确的库仑计数、您需要更窄的裕量并调整 Rsns 的大小。 但是、该器件本身支持在过流情况下具有更宽的工作裕度、而在短路情况下具有更宽的裕度。 因此、建议额定值更高、绝对最大额定值甚至高于建议额定值。

    因此、它们不是 DS 中的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的解释是有道理的。 最好在数据表中提供这种解释、因为它不清楚。

    谢谢、
    Barrett