This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:NT1损坏

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726433/bq76940-nt1-damage

器件型号:BQ76940

您好、TI 人

  使用 BQ76940 EVM 时会损坏 NT1。

   什么是 E1器件?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、
    E1是火花隙。 它被放置在 EVM 上、但在产品中是一个很糟糕的主意、因为污染会绕过 FET。
    NT1是一条用于将信号接地(IC VSS)连接到高电流接地的小走线。 我不知道其熔丝电流、但发现它因端子连接不当而受到高电流损坏。 如果已安装 R1、C0可以将电池组电流通过 R1和 NT1输送到负载、则不确定首先损坏的是什么。 GND 和 BATT 之间的电压连接-有可能来自意外的测试设备接地、这是另外一种可能性。 您可能能够跨接保险丝 NT1进行连接并使电路板正常工作、但要检查是否存在其他损坏、例如 SRP 和 SRN。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    电池的输入滤波器电路也会损坏。 EVM 的推荐参数为1k (电阻)和1uF 电容。

    如果您将 1k 的电阻更改为3.3k、将会提高吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、
    BATT-至 VC0通常应为0V、整个 NT1的电压也是如此。 如果滤波器组件损坏、最好找出导致大电压的原因并加以防止。
    bq76940数据表中推荐的 RC 滤波器电阻器的最大值为1k。 较大的值可能会起作用、但在测量电池期间可能会开始显示一些误差。 滤波电容器值可能会有所不同、在平衡期间、滤波器应能够在电池1上开始测量之前达到稳定。 1uF 1k 组合会在较低的电池上显示一些电压误差、建议使用较小的电容器。
    VC1电容器应连接到 GND、而不是如数据表图8-3所示的 VC0。 遗憾的是、上述连接已显示在某些原理图中、在这些电路中似乎没有引起问题、但不建议这样做。