Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, UCC28950-Q1, UCC2895-Q1, UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC28950-Q1、 UCC2895-Q1、 UCC28951
你好
我能否将 UCC28951-Q1用于更大的输入电压范围(310 Vdc 至410 Vdc)以开发直流/直流转换器?
如果不是,可以使用该控制器的输入电压范围是多少?
是否有任何保护方案,例如输入和输出过压、输入和输出过流和欠流保护? 请解释我。