This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:UCC28951-Q1

Guru**** 2770085 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, UCC28950-Q1, UCC2895-Q1, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725914/ucc28951-q1-ucc28951-q1

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28950-Q1UCC2895-Q1UCC28951

你好  

我能否将 UCC28951-Q1用于更大的输入电压范围(310 Vdc 至410 Vdc)以开发直流/直流转换器?

如果不是,可以使用该控制器的输入电压范围是多少?

是否有任何保护方案,例如输入和输出过压、输入和输出过流和欠流保护? 请解释我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajasherkar、

    UCC28951-Q1可实现95%的最大占空比。 这些器件通常由 PFC 前置稳压器允许、并且设计用于300V 至410V 输入。 如果最大占空比为95%、您应该能够根据需要获得3:1的输入范围。

    正确的做法是、这些器件上没有输入欠压或过压保护。 我了解了 UCC28950-Q1和 UCC2895-Q1器件,它们也没有这种保护。

    您可以使用差分比较器在关断电路下构建输入。 输出将控制连接到软启动引脚的 FET。 在欠压情况下、请保持软启动引脚对地短路。

    我建议在峰值电流模式控制中使用此器件、它为您提供逐周期峰值电流限制、以防止变压器饱和。

    此致、

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,先生

    抱歉,我忘记提到直流/直流转换器的保护方案不适用于控制器。

    我能否使用 UCC28951-Q1对直流/直流转换器的输入和输出侧实施过压和欠压保护?

    同样,使用同一控制器为输入和输出两侧提供过流和欠流保护?

    如果是,我可以实现什么电路? 请解释我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajashekar、

    以下链接将为您提供显示如何使用迟滞比较器的应用手册。 http://www.ti.com/lit/ug/tidu020a/tidu020a.pdf

    您可以使用迟滞比较器来驱动 FET、该 FET 可下拉软启动(SS)引脚以禁用 FET、从而在需要时打开栅极驱动器。

    输入欠压和输出过压时、最好使用初级侧调节。 这是 UCC28951-Q1在初级侧的位置。

    1. 输入欠压是简单的。 这只需要您将电阻分压器馈入比较器的输入。 该比较器将驱动 FET、在输入欠压条件下、会将 UCC28951的 SS 引脚拉低、从而禁用栅极驱动并重新启动软启动。

     

    1. 对于输出过压、可以将比较器置于次级侧、该次级侧可馈入逻辑隔离器、该隔离器驱动连接到 UC28951 SS 引脚的逻辑电平 FET。 如果出现过压、SS 引脚将拉低。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    很抱歉,我不明白你刚才所说的话。

    在 UCC28951-Q1数据表的图55和56中,在使用 UCC28951-Q1设计直流/直流转换器时,电源电路的输入和输出侧是否提供过压和欠压保护?

    如果是、请说明该电路中给出的方案。

    同样,如果采用过流和欠流保护电路,请说明该设计中的过流和欠流保护电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajashekar、

    在 UCC28951-Q1数据表的图55和56中,在使用 UCC28951-Q1设计直流/直流转换器时,电源电路的输入和输出侧是否提供过压和欠压保护?
    UCC28951没有内置输入欠压或输出过压电路。
    UCC28951没有电流保护功能。

    该设计仅具有逐周期峰值电流限制保护。 栅极驱动器在时关闭
    1. CS 信号大于2V 请参阅数据表中的图36。
    2.设置为峰值电流模式控制时(参见第14页的方框图)
    a:CS 信号和 PWM 斜坡相加并发送到 PWM 比较器(PWM 比较器)。
    B.当 CS +斜坡>补偿时、栅极驱动将关闭。

    此致、

    Mike