This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:50ppm/°C

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726565/tl431-50-ppm-c

器件型号:TL431

我使用 TL431 IC 作为电压基准、我想知道  数据表中的50ppm/°C 值是什么意思。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KDN、

    在 TL431上、我们没有50ppm/C、或者可能我错过了它的位置。 您能告诉我数据表上的具体位置吗?

    -Marcoo