This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:如何使用3.9V &Amp;5.5A 通过此 IC 对电池放电

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296, BQ25896, BQ24196, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725160/bq24296-how-to-discharge-the-battery-through-this-ic-with-3-9v-5-5-a

器件型号:BQ24296
主题中讨论的其他器件: BQ25896BQ24196BQ25601

您好,

在我们的电路板中、我们在应用中使用 BQ24296、电池存在时需要5.4A 电流。当 USB 不仅存在电池时、我们需要3.7至4.2电压、电流为5.4A、但我们无法在电池充电器 IC 上生成此电流 在将5.4A 负载连接到输出侧后关闭、因此我们需要您的帮助。原理图如下所示、请使用  e2e.ti.com/.../sch_5F00_501_2D00_1_2D00_00787_5F00_a0_5F00_41.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从电池放电开始、我们需要电池提供5.4A 电流、我们的电池为10000Mh、因此电池将提供此电流 但我们的电池充电器 IC 将关闭或限制这一大电流、但这两者都是如此 (USB 和电池)电源、则该电流正常、电路板也正常工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shubham、您好!

    bq24296上针对 BATFET 的过流保护最小为5.5A、典型值为6.6A。 当您开始对电池放电时、浪涌电流加上放电电流很可能导致 OCP 跳闸、从而关闭 BATFET。 这也说明了插入适配器后 BATFET 再次打开(从 OCP 恢复)并将电流流入系统的原因。

    如果您的应用需要此放电电流、我建议改用其他器件、例如 bq24196或 bq25896。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的宝贵意见、您能为该器件提供与 BQ24296相同或引脚兼容的器件、然后我们可以在同一电路板中替换该器件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shubham、您好!

    最接近的引脚对引脚替换器件是 bq25601、但该器件上的 OCP 阈值也是~6A、这对您的应用不起作用。

    bq24196的 OCP 阈值较高、但它在296上有2个 TS 引脚与1个 TS+QON 引脚(引脚11和12)。

    bq25896的 OCP 阈值也更高、但引脚24是无连接、其中引脚24是296上的 VBUS。

    如果您想使用 bq25896、则需要从 VBUS 上断开引脚24。 如果使用 bq24196、您需要移除 QON 开关(或连接到 MCU)并将其连接到引脚11。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    QON 在我们的原理图中未连接、因此我们将连接两个引脚。 那么 BQ24196可以轻松 地更换到电路板中、并且工作正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shubham、您好!

    是的、如果您将 TS1/TS2连接在一起、这应该可以正常工作。