This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25910:BQ25910

Guru**** 2766245 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25910, BQ25600, BQ25898, BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726892/bq25910-bq25910

器件型号:BQ25910
主题中讨论的其他器件: BQ25600BQ25898BQ25601D

我需要实现一个具有 USB Vbus (来自 USB 连接器的5V 电压)和 电池充电管理的电路。

我想使用 bq25910、但我发现 bq25600器件也 应该相似、电池温度传感器管理也是如此。

然后是 bq25898器件、但这对于 USB OTG 总线很有用。

我的目标是使用具有2A (放电电流)和1-2Ah 的锂电池1节电池。

我需要在连接 USB 电缆时加载此电池。  在这种情况下、来自 USB 的电流将为电池充电并为系统供电。

如果未连接 USB 电缆、电池将为系统供电。

您能帮助我了解哪些是最佳的吗?  通过查看 bq25910示例、我发现 bq25910作为从器件连接 在一起、bq25600作为主器件连接在一起。

我认为仅 bq25600就可以满足我的需求。

你可以告诉我吗?

非常感谢。

此致江户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Edoardo、

    是的、bq25910将用作并联从充电器、与主充电器和主机配合使用。 bq25继续 提供尽可能多的充电电流、同时在高电流应用中利用它非常高效的三级拓扑。

    需要注意的另一点是、bq25910没有集成 BATFET;假设电池将通过主器件的 BATFET 连接到 SYS。

    话虽如此、根据您的应用描述、您只需使用主充电器 bq25600或 bq25898即可满足您的需求。 如果使用的是 USB 应用、我建议使用 bq25601D、因为它为 USB 应用中的输入电流限制设置提供了 D+/D-检测。 当由 USB 供电时、601D 可在为电池充电的同时支持 SYS 负载、而在没有输入的情况下、电池可通过 BATFET 放电。