请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28070-Q1、 UCC28951-Q1、 UCC28950、 TIDM-1007我想首次为车载充电器设计交流/直流电源。
这是我的需求
输出72V 最大值108V 标称50A
所有 TI 设计都是24V 低压或400V 高压
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想首次为车载充电器设计交流/直流电源。
这是我的需求
输出72V 最大值108V 标称50A
所有 TI 设计都是24V 低压或400V 高压