This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:TPS22810无输出

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725786/tps22810-no-output-of-tps22810

器件型号:TPS22810

  1. 输入:3-6V (来自大约2F 的超级电容器)和来自 MCU I/O 的 EN
  2. 正常工作后、EN 为高电平时无输出
  3. 使用新的 TPS22810替换 NG'TPS22810,封装可以正常工作
  4. Sch 如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、希望:  

    感谢您与 E2E 联系!  

    我想知道您能否澄清几点:

    1. R70的用途是什么? 您是否使用 R70为输出电容器充电?
    2. R70和 R72使用什么值?
    3. 您的输出电容是多少?
    4. 您如何控制压摆率/浪涌电流? 我们能否在启动期间获得下游负载消耗电流的示波器快照?

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案如下

    1. R70的用途是什么? 您是否使用 R70为输出电容器充电?-R70为 N.C
    2. R70和 R72使用什么值?-R70为 N.C、R72为10K
    3. 您的输出电容是多少?--10uf//0.1uf
    4. 您如何控制压摆率/浪涌电流? 我们能否在启动期间获得下游负载汲取电流的示波器快照?-压摆率/浪涌电流无法控制  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、希望:  

    您通过器件输入了多少电流? 在发现故障之前、您是否在高温下运行 TPS22810?

    您能否还向我提供 TPS22810工作正常和不工作的示波器图像? 尽可能捕获 VOUT、EN 和输入电流。

    谢谢、

    Arthur