This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输入电压

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2998

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726142/voltage-of-lp2998

主题中讨论的其他器件:LP2998

我们有关于 LP2998的问题。

问题1.

请告诉我们输入 最小电压。

(绝对值和推荐值)

 - VDDQ 引脚

 - PVIN 引脚

问题2.

请告诉我们 在以下条件下 VTT 和 VREF 的输出电压范围。

 - Avin=3.3V

 - PVIN=VDDQ=1.35V

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    问题1.
    最低工作 VDDQ 电压为1.35V。
    最小工作 PVIN 引脚应高于0.5*VDDQ。
    VDDQ 和 PVIN 的最小 Absolution 电压为-0.3V。

    问题2.
    VTT 和 Vref 均为0.675V (0.5*VDDQ)。


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!


    请告诉我们 VTT 的准确性。
    条件如下。

    Avin=3.3V
    PVIN=VDDQ=1.35V

    我们认为 VTT 为0.675。
    我们需要知道0.675V 的精度。

    最小值=?
    典型值= 0.675V
    Max=?

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro、

    请参阅 数据表第6页上的间隔。

    在+/-0.2A 负载下、最小值为0.641V、最大值为0.71V。

    谢谢