This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:非隔离式交流/直流解决方案的参考设计和测试数据

Guru**** 2383100 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, UCC24650, UCC24612
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726747/ucc28730-reference-design-and-test-data-for-non-isolate-ac-dc-solution

器件型号:UCC28730
主题中讨论的其他器件: UCC24650UCC24612

客户希望获取反激式解决方案的原理图/BOM/和效率数据(UCC28730除外)。

请求规格如下;

如果有任何匹配的数据、请提供这些数据。

・输入电压:交流85V~265V

・μ V 输出电压:直流14.5V/40W (2.76A)

・非隔离式解决方案、它们希望使用大电感器、而不是变压器。

・μ A 所需效率:85%@ 100mA 和92%@ 2.76A

如果不使用 UCC24650和 SR 控制器(UCC24612等)、则为・Ω。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、您好!

    感谢您关注 TI 产品系列。
    我已将所有 TI 参考设计的链接连接到采用 UCC28730的反激式解决方案。
    我是否可以询问电源的终端设备是什么?

    www.ti.com/.../index.html

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    区域- SAN

    感谢您的快速回复、

    我在参考设计网站上找到了、但我找不到符合客户要求的参考设计。
    如果您需要详细的客户信息和规格、请发送我的电子邮件:Kawabata.s @ teldevice.co.jp

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图/BOM/和效率数据仅适用于 TI 设计库中列出的设计。
    产品网页上有一个计算器、可帮助您开始设计。
    www.ti.com/.../sluc579
    工具页面: www.ti.com/.../toolssoftware

    但愿这对您有所帮助。
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    区域- SAN

    感谢您的回复、

    关于设计、我了解到只有 TI 设计库。

    关于计算工具、我想要非隔离式解决方案。
    我认为非隔离式交流/直流计算工具不可用、它是否正确?


    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您对非隔离式设计使用相同的设计计算器、我不会看到任何问题。

    此致、
    区域
    如果您的查询已解决、请按已回答。