This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25070:来自 USB 的 VIN-DPM

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25070, BQ24105, BQ25071
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726665/bq25070-vin-dpm-from-usb

器件型号:BQ25070
主题中讨论的其他器件: BQ24105BQ25071

你(们)好

我希望使用 BQ25070通过 USB 端口为 LiFePo4电池充电。

在 BQ25070数据表中- slusa66.pdf VIN-DPM 被测量了两次、仅用于禁用它。

如何始终保持打开状态?

您为什么要禁用它?

 BQ25070 的 VIN-DPM 是否与  slua400a.pdf 中提到的 VIN-DPM 相同? "VINDPM 通过降低电流而不是电压来防止适配器崩溃。 这允许充电继续、尽管速度较慢。"

我的问题是、在 USB 端口枚举我的 MCU 之前、它将仅提供100mA 电流。 如果我用8个脉冲将充电电流设置为467mA、则 USB 端口的电压将崩溃、PC 可能会锁定该端口、因为它是短路、因此绝不会枚举我的 MCU。

我希望借助 VIN-DPM 功能、我可以避免使用 USB 检测器电路。

BQ25070是一款线性充电器,在我的情况下,PD=(5-3.5)*0.467=0.7w (充电周期结束时,开始时,似乎很多),您能推荐一种非线性(或开关模式),它能耗散更少的热量吗?

谢谢

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用于 LiFePo4的开关充电器解决方案是 bq24105。

    如果您要继续使用线性充电器、另一个要考虑的器件是 BQ25071。