This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMBus 与 I2C MCU 通信

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726556/pmbus-communicates-with-i2c-mcu

你(们)好,先生

我们知道、有许多数字电源控制器 IC、PMBus 是用于配置、控制和监控电源的主要接口。  

但我们使用的 MCU 没有 PMBus 接口、只有 I2C、 所以我有两个问题。

1.能否将 PMBus 连接到 MCU 中的 I2C 主设备 、并将 PMALERT 连接到 MCU 中的 GPIO?  是否会为他们的通信提供一些额外的软件实施?

2.能否将 PMBus 器件和其他通用 I2C 器件连接到通用 I2C 主器件?   是否会发生冲突?

希望您能回答

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您能否分享您使用的 MCU? 如果您可以共享您正在使用的 MCU 的器件型号、我可以更好地帮助您。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Benjamin、

    感谢您的回复!

    我们使用的 MCU 是 由中国 公司 Inform,设计的 IMAPX912]。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    很遗憾、我只能评论 TI 控制器。 我建议您联系以了解有关其 MCU 的支持信息。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、



    我认为这是关于通用 I2C 和 PMBus、而不是特定 MCU