This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:设置 FC 或 FD 时、什么决定了完全充电容量变化。

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726319/bq40z50-r1-what-determines-the-full-charge-capacity-change-when-fc-or-fd-is-set

器件型号:BQ40Z50-R1

尊敬的所有人:

我设计了4S2P LiFePO 电池组、设计容量为7800mAh。我选择化学 ID 为0438。gg 文件是 e2e.ti.com/.../7800mah.gg.zip,I、执行充电-放电 周期、  当对电池组放电时、设置了 FD 后、我发现 FCC 从6898mAh 跳到 7569mAh。电池组充电后、设置了 FC、我发现 FCC 从7569mAh 跳到6862mAh。日志文件是 e2e.ti.com/.../discharge_2D00_charge-log.zip.whyFCC 跳转如此之大?哪些因素决定 了变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FCC 跳变较大的主要原因可能是 Qmax 不正确。
    从 gg 文件中可以看出、即使"Update Status"= 06、Qmax 周期计数也为0、即 Qmax 从未更新。
    如果未更新 Qmax、则会导致 FCC 值不正确。
    此外、SOC 标志"SOC 标志配置 A"和"SOC 标志配置 B"显示、[TC]的条件设置为有效充电终止和 RSOC、最好仅选择一个条件。 建议选择有效的充电终止。 FC]的条件设置为有效充电终止和电压阈值、同样、最好仅选择一个条件。 建议选择有效的充电终止。
    从日志文件中、放电看起来会停止、因为 Cell4会撞到电池欠压、而在充电期间、电池2会撞到电池过压。 在制造电池组时、最好使用平衡的电池。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swami:

    感谢您的回复。

    我已设置 Fast_Qmax_LRN=1、但 gg 文件 show Qmax 仍未更新。这是 gg file.e2e.ti.com/.../7800mah_2D00_1_2300_.gg.zip.whyQmax 未更新?

    我还发现、当 RSOC 为0%时、多次放电、直至 CUV.FCC 改变越来越  多。这是放电日志 file.e2e.ti.com/.../1_23005F00_charge_2D00_discharge.zip.Why、这是否会发生?