This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2842:是否有与 TL2842引脚对引脚兼容但具有软启动功能的器件

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TL2842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726675/tl2842-is-there-a-part-which-is-pin-to-pin-compatible-of-tl2842-but-has-soft-start

器件型号:TL2842

您好!

如果 TL2842有引脚对引脚兼容的器件、请告诉我。 启动时、TL2842 VCC 电压下降。 我想 TL2842驱动 MOSFET 导通100%占空比、并且过流在此状态下流动。

e2e.ti.com/.../TL2842_5F00_measurement.pptx

当 UVLO 被禁用、VCC=16V 时、波形看起来 VCC 下降。 由于 ULVO 工作、因此重新增加 VCC 的电压。 然后5V 电源成功打开。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    我想问题是 Vcc 电容器的大小只有3uF。 当 Vcc 达到开通阈值时、控制器开始驱动 MOSFET、Vcc 轨开始放电、 我假设变压器的另一个绕组为 TL2842的 Vcc 引脚馈电、并且由于输出电压较低、绕组电压也很低以支持 Vcc 电压。 一旦控制器开始开关、Vcc 电容器将开始放电、辅助电源需要快速斜升、以防止 Vcc 降至 Vcc UVLO 阈值以下。

    一种解决方案是将 Vcc 电容器增加到10uF 或更高、但导通延迟时间将增加。

    此致

    Peter