This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193-Q1:脱离 DCM

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61193-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726759/tps61193-q1-escape-from-dcm

器件型号:TPS61193-Q1

尊敬的先生。

我的客户现在正在评估 TPS61193-Q1。 他们正面临一种奇怪的症状。

FSW 和 Vout 由电阻器设置为401kHz $ 33.7V、但观察到375kHz 和35.4V。

Vin = 12V

LED 电流 = 73.5mA *3=220.5mA

LED 灯串= 3p9s

LED VF 总电压= 32.4V (冷)、26.5V (正常)

L = 33uH

我检查了捕获的 SW 节点波形和 E2E、然后发现该线程为

"关于次谐波不稳定性"。

SW 节点行为看起来与线程内容完全相同。

因此、我想确认从 DCM 到 CCM 的转义方法。

考虑到无线电噪声、将无法将 FSW 更改为更高值。

是否可以对其进行归一化、 仅更改 L 值以减小?

如果是、请提供您的建议值。

很抱歉问这个问题。 我希望此时能得到您的帮助。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    开关频率发生变化意味着什么? 如果线程"关于次谐波不稳定性"提到的是 DCM 和脉冲跳跃操作、则确实可以跳过一些开关周期。 但我认为两个连续周期之间的周期时间没有变化。 这是客户看到的吗?

    如果器件在 DCM 或脉冲跳跃模式下工作、客户的问题是什么? 正如另一个线程所说的、由于输入电压范围可能很大、并且器件可能需要在轻负载条件下工作、因此很难始终阻止器件在 DCM 下工作。

    使用值较大的电感器可能会降低 DCM 运行的可能性和范围、但要完全避免 DCM 并不容易。 数据表中的建议电感值是特定频率的最佳值。 我们不建议大幅更改该值。