请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2897A 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 LM5026
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
你好
我将设计一个150W 的电源转换器。
电压输入为75伏。
很难找到电压高于 VDSS -300V 的 P 沟道 MOSFET。
很容易找到超过300V VDSS 的 N 沟道 MOSFET。
AUX 信号是否可以 通过脉冲变压器传输到高侧?
我可能需要使用 UCC2897A 设计高侧有源钳位转换器。
有可能吗?
谢谢