This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS542951:TPS542951

Guru**** 2627325 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS542951, LM22676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725459/tps542951-tps542951

器件型号:TPS542951
主题中讨论的其他器件: LM22676

您好!

我是一家活跃于汽车业务领域的比利时公司的硬件工程师。
几年前、我在其中一个设计中使用了 TPS542951来生成3.3和5V 电压。
同时、我们销售了几百个使用我的板的器件。
约有1-2%的器件返回时采用了烟熏 TPS542951。 我的意思是烟熏。 (参见图)。
该电路基于数据表中的电路、并集成到设计的其余部分中。

我的问题是,是否有其他令人感到不可知的情况,以及可以采取何种反措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果 VIN 引脚上出现电压尖峰(超过20V)、则器件存在损坏风险。 您可以检查 VIN 电压波形(VIN 引脚附近的图)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  


    感谢您的回复。 我们不使用高于12VDC 的电压作为输入、而 Vin 和 TPS 之间有一个 LM22676可将电压进一步降低至10V。

    由于这是一个同步开关、我认为可能是问题的原因。 问题 af 课程是如何实现这一目标。

    此致、

    吕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luc、
    在深入分析之前、请与我们分享原理图和布局以进行检查。 Sam 负责此设备、他的邮箱地址为:sam.zhang@ti.com