请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV742P 主题中讨论的其他器件: TLV755P
TLV742P (和 TLV755P)数据表中说明了"当(VIN–VOUT)接近压降时、PSRR 和瞬态响应降低"。 我不确定"接近"是什么意思。 我需要在宽输出电流范围和器件温度范围内实现良好的 PSRR、并且在这种情况下、我具有指定的 VOUT、但可以选择我的 VIN。 假设 VIN–VOUT 等于400mV、这是否足够? 或者、您是否会采用略高于此值的 VIN 来改善器件的 PSRR? 如果 LDO 能提供更好的 PSRR、我愿意在 LDO 中浪费更多的能量。 我们非常希望在此提供具体的指导。 提前感谢!