This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:使能线路拉高后立即打开 LED

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725682/lp5562-turn-led-on-as-soon-as-enable-line-pulled-high

器件型号:LP5562
是否可以在使能被拉至高电平后立即使 LED 亮起? 由于 SoC 引导需要一段时间、因此 I2C 驱动 程序需要花费~30s 才能启动并向 LP5562发出命令。 但是、我们希望在电路板通电时 LED 会亮起。  LP5562有没有实现这一目的的方法? 进行某种上拉或预编程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irene、

    必须有来自 MCU 的命令才能打开 LED、因为内部寄存器的默认值用于确保驱动器在 MCU 向其发送正确命令之前不会以意外方式打开任何 LED。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    只是想听到蜂鸣声、然后继续进行跟踪。 只需确认一下、无法使用该器件配置原理图、以便 LED 在接收到电源时亮起? 如果您不知道有任何具有此功能的器件吗?

    感谢您的帮助和帮助、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、
    是的、只有在驱动器收到命令后、才能打开 LED。
    谢谢、
    BRS、
    罗斯利