This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:双开关反激式转换器触发问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724472/ucc27714-2-switch-flyback-converter-firing-problem

器件型号:UCC27714

                                          e2e.ti.com/.../TI--_2D002D00_--UCC27714-2_2D00_SWITCH-IGBT-SWITCH-NOT-CLOSING.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    欢迎回来参加论坛! 感谢您在设计中使用 UCC27714、并感谢您对问题的详细描述。

    -乍一看、我注意到您的引导电容器= Vdd 电容器(Cbias)。 通常、我们建议 Vdd CAP (Cbias)为 Cboot 的10倍、以允许 Cboot 完全补充。

    您能不能重新上传您的波形示波器截图、您的波形模糊、无法从中做出任何决定。

    在深入了解您的设计时、我随附了几个技术文档、供您考虑使用、以确保 UCC27714的最佳性能。

    www.ti.com/.../slua887.pdf (自举电路选择指南)
    www.ti.com/.../sluub02a.pdf (UCC27714用户指南)

    希望周一/周二听到我的声音。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    很抱歉、您在使用 UCC27714进行此设计时遇到了很大困难。 让我们尝试弄清楚发生了什么。

    在查看原理图时、我注意到您同时关闭 Q1和 SH 的时间、而不是数据表中最初显示的反相方案。 如图所示、您的原理图为通过 Q1直接进入 SH 的电流创建了一个击穿路径。 仅当 Q1被驱动为关闭(打开)时、才必须驱动 SH (关闭)。 除非这是图中的错误、否则我怀疑这是导致出现故障的主要原因。

    请仔细检查绘制的原理图是否正确、如果是、这是一个关键问题。 如果不是同时驱动 SH 和 Q1、我们可以返回到您的其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    我们听到您的声音已经有一段时间了、因此我必须假设您已经解决了您的问题。

    如果您的问题已解决、请将您的发现分享给其他 e2e 用户以供学习、然后按绿色按钮。
    但是、如果您仍有问题、请告知我们、以便我们继续您的电路诊断。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou