This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28251:当我不使用过流保护功能时、ILIM 引脚是否应该保持独立?

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726618/tina-spice-ucc28251-should-the-ilim-pin-be-left-alone-when-i-don-t-use-the-function-of-overcurrent-protection

器件型号:UCC28251
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

 尊敬的 TI 工程师:

如果 我不使用过流保护功能、这是否意味着无需连接 ILIM 引脚?

此致

哇哦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Showei、

    感谢您关注 UCC28251。 如果您不希望使用过流保护功能、请将 ILIM 引脚接地。

    此致、
    本·洛夫