This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61070:A01

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726583/tps61070-a01

器件型号:TPS61070

已尝试通过 额定电压为2.5V 的超级电容器提供3.3V 输出的数据表中给出的配置。 它无法正常工作、仅升压至 2.59V。  

还应注意哪些事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您的应用中的最大负载电流是多少? 首先尝试在空载时启动 IC、然后添加负载。