你好
感谢您的支持。
请告知 Cout 和 RL 选择
Q1请确认
COUT 根据 TPS92314数据表确定为公式(18)。
请确认。
一个 LED 的 ESR 为2.7 Ω? (a)
或
总共7个 LED 的 ESR 为2.7欧姆(一个 LED 为0.38欧姆)? (b)
我看到了以下应用手册。
抱歉、我不理解 snva253a 和中"动态电阻"之间的差异
ESR。
客户将使用 ILED=350mA 和26个灯串。
如果(a)正确、则应为~1500uF、但如果 xESR 非常大。
问题2.
如果 Cout 降低了偏置电压或温度、问题出在哪里?(纹波将增大?)
因此、eq (18)的计算结果应该是最小 Cout?
问题3.
如何在数据表中选择 RL (49.9K Ω)?