This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92314:COUT &放大器;RL 选择

Guru**** 1421160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92314
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725736/tps92314-cout-rl-selection

器件型号:TPS92314

你好

感谢您的支持。

请告知 Cout 和 RL 选择

Q1请确认

COUT 根据 TPS92314数据表确定为公式(18)。

请确认。

一个 LED 的 ESR 为2.7 Ω? (a)

总共7个 LED 的 ESR 为2.7欧姆(一个 LED 为0.38欧姆)?  (b)

我看到了以下应用手册。

抱歉、我不理解 snva253a 和中"动态电阻"之间的差异

ESR。  

www.ti.com/.../snva253a.pdf

客户将使用 ILED=350mA 和26个灯串。

如果(a)正确、则应为~1500uF、但如果 xESR 非常大。

问题2.

如果 Cout 降低了偏置电压或温度、问题出在哪里?(纹波将增大?)

因此、eq (18)的计算结果应该是最小 Cout?

 问题3.

如何在数据表中选择 RL (49.9K Ω)?

请访问 Regardse2e.ti.com/.../TPS92314_5F00_Cout.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanji、

    Q1) ESR 是一个我不想与 LED 一起使用的术语、动态电阻或阻抗更有意义。 ESR 是用于电解电容器和其他等效串联电阻的电容器的术语。 LED 的电阻会根据流经 LED 的电流和工作温度而变化。 如果动态电阻为2.7欧姆、则七个串联 LED 的动态电阻将为18.9欧姆。 公式19显示7 * 2.6、这只是一个示例、因此在客户的应用中无关紧要、因为它会有所不同。 同时、动态电阻将为0.386欧姆、但仅当电流比一个 LED 计算的动态阻抗高七倍时。

    Q2)如果 Cout 减小、则电流纹波将增大。 在这样的 PFC 上、将导致100Hz 或120Hz 电流纹波增加、而不一定是开关频率电流纹波增加。 如果在计算中使用最大电流纹波、则它将是最小 Cout。

    Q3) RL 似乎只是在断电时对 Cout 放电的负载。 在21V (7 * 3V)时、流经它的电流将为0.42mA、功率耗散为8.8mW。

    您参考的白皮书显示了如何计算动态阻抗。 它是特定工作点处 LED V-I 曲线的斜率。 由于 V-I 曲线不是线性的、因此电阻会在工作电流变化时发生变化。 动态电阻将在较高电流下下降、在较低电流下上升。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin-San

    感谢您的回答。

    我想知道数据表中值2.6欧姆的原始来源。

    很抱歉,典型的动态电阻(在 snva253a 中描述)似乎是1.2~1.3 Ω。

    (请参见 atched)

     数据表中的2.6 Ω 电阻原始来源来自任何典型 LED 数据表?

    请告诉我数据表中引用的器件型号。

    此致

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanji、

    欧姆定律是电阻=电压/电流、这是计算 RLED 的基础。  数据表上的数字源无关紧要、因为每个 LED 和工作点的数字都不同。  有多种方法可以计算/测量 RLED:

    1) 1) 从上图中、您可以使用欧姆定律得到近似值。  Rled =(V2 - V1)/(I2 - I1)。  V2和 I2是图形上的一个点、例如选择1200mA、电压大约为3.77V。  V1和 I1是图形上的另一个点、选择900mA、V1约为3.7V。  Rled =(3.77V - 3.7V)/(1200mA - 900mA)= 0.233欧姆。  如果您观察线路上的极端值、Rled 将为 Rled =(3.85V - 3.47V)/(1500mA - 0mA)= 0.253欧姆。  这足够接近设计。

    2) 2) 您可以将所有数据点放置在 Excel 中、并使用方程发生器为线性生成方程、然后计算所需工作点的斜率。  获取公式的导数、然后输入最准确的工作点。

    3) 3) 您可以使用实验室电源和使用的 LED。  如果工作电流为1A、则将实验室电源设置为1100mA、并测量 VF (在 LED 上)。  然后将实验室电源设置为900mA、并测量 VF (再次在 LED 上)。  您必须确保温度不会影响测量。  如果两次测量之间的温度不同、则由于 VF 随温度的升高而下降、因此计算将出错。  使用与 Rled =(V2 - V1)/(I2 - I1)上方相同的公式。

    请注意、这需要在正确的工作点针对任何 LED 执行。  上图的 Rled 约为;Rled =(3.58V - 3.5V)/(600mA - 450mA)= 0.533欧姆。  它不是固定值、它随工作电流以及在某种程度上随工作温度的变化而变化。

    上图的分辨率不是很高、通常情况下、我会选择一端和另一端的工作电流、例如1100mA 和900mA (+/- 100mA)、但它只是计算斜率、因此无论如何都很接近。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Irwin San
    感谢您的支持!