请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25019MR-EVM 我是否可以使用此 IC 使用耦合电感器(Flybuck)构建隔离式电源? 通过使用 AN-2292设计参考、我曾尝试将其设置为 Vin=24V、Vout=3.3V 和 Iout=100mA、但未设置适当的效率
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我是否可以使用此 IC 使用耦合电感器(Flybuck)构建隔离式电源? 通过使用 AN-2292设计参考、我曾尝试将其设置为 Vin=24V、Vout=3.3V 和 Iout=100mA、但未设置适当的效率