This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有温度监控器的96W 交流/直流解决方案、用于打开/关闭系统?

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726499/solution-for-96w-ac-dc-with-temprature-monitor-to-on-off-system

主题中讨论的其他器件:PMP10335UCC28630

尊敬的 TI 专家:

您能否帮助检查以下要求中哪一项是最佳解决方案? 非常感谢。

  1. 交流输入:90~265V
  2. 直流输出:12V/8A
  3. 无 FPC 的反激式、以最大限度减小 PCBA 总尺寸和成本。
  4. 监测外部 MOSFET 的温度,当 温度 超过120度时,关闭系统; 当温度下降到100度时,在系统上重新运行,返回正常模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    感谢您关注 TI。 UCC2863x 系列反激式控制器具有 SD 引脚、您可以将其连接到 NTC 以实现过热保护。 您可以将 NTC 放置在靠近 MOSFET 的位置、以监控 FET 温度。 PMP10335是您可能感兴趣的参考设计:www.ti.com/.../PMP10335。 这是一种基于 UCC28630的12V 输出/75W 反激式设计、具有85Vac 至265Vac 输入。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ben:
    明白了。 非常感谢您的支持。