请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:PMP10335、 UCC28630尊敬的 TI 专家:
您能否帮助检查以下要求中哪一项是最佳解决方案? 非常感谢。
- 交流输入:90~265V
- 直流输出:12V/8A
- 无 FPC 的反激式、以最大限度减小 PCBA 总尺寸和成本。
- 监测外部 MOSFET 的温度,当 温度 超过120度时,关闭系统; 当温度下降到100度时,在系统上重新运行,返回正常模式。